This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62095:TLV62095RGTR 电源正常上拉电压电平

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839197/tlv62095-tlv62095rgtr-power-good-pull-up-voltage-level

器件型号:TLV62095

尊敬的 TI 团队:

请查找随附 的 TLV62095RGTR 原理图、该原理图将5V 输入转换为1.8V 输出电压。

我已将上拉电阻器连接到5V 逻辑电平。 数据表建议不要 连接高于输入电压的电压、因此可以为其提供5V 电压。 如果我将上拉电阻连接到1.8V、则电压不足以驱动下一个稳压器、它应该大于1.8V、因此我已将其连接到5V 逻辑电平。

尽早等待宝贵的反馈。

此致、
Ananthesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ananthesh、您好!

    到目前为止、您的原理图看起来不错、只有一个意见:如果适用、我建议为 R806使用更高的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ananthesh、您好!

    PG 引脚通过一个上拉电阻器连接到 VCC_5V0、该电阻器也是 VIN 电源。 因此、我不希望它有任何问题。 我只建议将 R806直接连接到 Cin 以确保电源稳定、并将 R806值更改为500K 以确保 PG 引脚在低电平时低于0.4V。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Goerner、

    非常感谢您的快速回复。

    此致、
    Ananthesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    非常感谢您的快速回复。

    此致、
    Ananthesh