This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:20mA~100mA 可调节限流器

Guru**** 2516500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839308/tps2553d-20ma-100ma-adjustable-current-limiter

器件型号:TPS2553D
主题中讨论的其他器件:TPS2551

尊敬的先生:

我需要一个限制20mA ~100mA 且 Vdd=2.5V~4.7V 的小型可调节限流器。

你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我搜索过、对于这个小的可调范围、只有 TPS2551/23具有75mA 至1500mA 的电流。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

    Ziv