This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59291:FC9位不执行任何操作:空引脚始终作为输出选择8/16ch 工作

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835692/tlc59291-fc9-bit-does-nothing-blank-pin-always-works-as-sout-select-8-16ch

器件型号:TLC59291

您好!


我有一个32 TLC59291链设置。


在控制输出打开/关闭以及使用 FC 寄存器播放时,所有功能都能完美工作,比如说播放亮度或打开/关闭省电模式。

但是、

当修改 FC 位9以在输出8/16选择或空白模式之间切换时、它不执行任何操作:

无论我对 FC9执行什么操作、它始终保持在输出8/16选择模式、我可以看到、由于空引脚上的所有后续更改仅在8/16通道之间切换、从不充当输出开/关。

只需添加一点、我对 FC9的操作与其他 FC 位的操作相同、一切都正常。

谢谢、
Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

       您能否提供有关您的问题的一些波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您愿意、我可以提供波形、但请记住、对于 FC Word 的任何其他控制位、我都没有问题、除了位9、一切都正常。 这意味着两件事:

    1. 我的过程似乎是正确的、因为我成功地对 FC 字的其余15位执行操作、我可以看到结果、但对于位9。
    2. 我的设置也适用于空白引脚、因为我可以使用它来切换8/16ch。

    与 FC9操作相关的规格中似乎缺少一些条件。 我已经看到了一些错误或令人困惑的信息、如第33页的图34、其中显示引脚10为空白模式选择1、这与第35页的表11和表12等其他规格不匹配。

    此外、回到波形、我不得不说我是异步使用它、只需按照规格上下拉数据和控制引脚、将值插入 TLC、这样就不会帮助在示波器上绘制波形。 但是、如果有必要、我可以提供它。

    就像高级信息一样、这里是一个有关我如何使用它的伪代码(实际上、它更像是与规格第20页的图13匹配的波形):

    SIN = 1//FC15    (1= POWER_SAVE_MODE_ENABLED)

    延迟_1us

    SCKL = 1

    延迟_1us

    SCKL = 0

    延迟_1us

    …μ A

    …μ A (FC14、FC13、FC12、FC11、FC10相同)

    …μ A

    sin = 1//FC9    (1= blank_TO_ENABLE_MODE)

    延迟_1us

    SCKL = 1

    延迟_1us

    SCKL = 0

    延迟_1us

    …μ A

    …μ A (FC8、FC7、FC6、FC5、FC4、 FC3、FC2、FC1)

    …μ A

    Sin = 1//FC0    (亮度 LSD)

    延迟_1us

    SCKL = 1

    延迟_1us

    SCKL = 0

    延迟_1us

     

    SCKL = 1

    延迟_1us

    Lat = 1

    延迟_1us

    Lat = 0

    延迟_1us

    SCKL = 0

    延迟_1us

     

    例如、当使用先前的过程设置亮度时、效果非常好。

    当使用之前的步骤设置 FC9时、它不执行任何操作:空白引脚始终充当8/16ch 切换。

    如果您仍然需要波形、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

       感谢您提醒 您有关混乱信息的信息。 我将根据您的描述进行检查。 FC9 (位9) 应是配置空白模式的位、FC10 (位10)用于配置 LED 短路检测(LSD)阈值电压。  

        此外、由于 IC 通电、因此选择了输出模式作为默认值。 详细信息请参阅表7。 如果器件已经处于 Sout 模式、并且用户想要切换到启用模式。 首先确保空白引脚为高电平、将 Sout 与通用移位寄存器的位15连接。 然后输入新的 FC 数据、位[9]= 1。 器件进入使能模式。 有关详细信息、请参阅第28页"空白模式选择"。

        您注意到了这一点吗? 请注意。 最好使用空白   、SIN、SCLK 和 LAT 引脚的和波形 来确定问题。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、但是的、我的空白引脚始终处于高电平。

    在之前的 Sout 模式中、我一直保持空白引脚为高电平、因为我将其用作16通道输出、也是在所有写入位[9]= 1的 FC 数据字的过程中。

    我将根据需要准备示波器波形、但它将与规格的图13第20页完全匹配(添加空白波形作为始终为高的线)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

       好极了。 波形有助于找出问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

       由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

        不用担心。 别着急,慢慢来。 任何波形在将来更新、该线程将再次打开、我将回复您。