This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3106:电源电压波动时功能异常

Guru**** 2391025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839260/tps3106-function-abnormal-when-the-power-supply-is-fluctuate

器件型号:TPS3106

TPS3106K33DBV 多功能!

  1. 我们使用 TPS3106K33DBV 监控 FPGA 的3.3V 电源和1.0V 电源
  2. 客户反馈某些产品的功能、我们发现 FPGA 的 RSTVDD 和 RSTSENSE 即使是3.3V 和1.0V 正常功率也很低
  3. 我们怀疑现场电源不稳定、这会导致 TPS3106K33DBV 功能异常
  4. 有人可以帮助吗? 下面是 Sch.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bang Hong  

    我在原理图中看到以下问题。  

    1- RSTSENSE 引脚- RSTSENSE 是开漏输出。 它需要上拉至 VDD 电源才能正常工作、请确保 RSTSENSE 连接至上拉。

    2 - MR 引脚- MR 应连接到 VDD 电平或电流悬空。 如果 R1184 (10k _NC)连接到 MR、则 MR 将看到 VDD/2电位。 这可能会将复位输出拉至低电平。 尝试打开 MR 引脚并查看复位输出。

    请告诉我这是否解决了您的问题。  

    此致

    Trailokya