This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2673:从12V 降至5V 和3.3V

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2673
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838685/lm2673-step-down-from-12v-to-5v-and-3-3v

器件型号:LM2673

我们计划在其中一个新设计中使用 LM2673。 请您澄清以下内容

1) 1)是否应将 LM2673用于新设计?

2) 2)从12V 获得5V 和3.3V、从技术上讲、以下哪一种选项更好

a)一个 LM2673为12V 至5V、然后另一个 LM2673为12V 至3.3V

b)一个 LM2673可提供12V 至5V 电压、使用任何其他器件可生成5V 至3.3V 电压

3) 3) LM2673是否满足随附文档中给出的类型测试要求。

4) 4)是否有更好的器件符合我的要求。?

e2e.ti.com/.../TypeTests.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haranath、

    您能告诉我您的负载电流要求吗?

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V 时的负载电流为1A、3.3V 时的负载电流为2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haranath、

    LM2673具有灵活的可调节电流限制、适用于可变负载电流应用。

    因此、您可以将一个 LM2673用于12V 至5V、另一个用于12V 至3.3V。  

    您提到的类型测试应应用于整个 PCBA 或产品、而不是 LM2673。 产品应能够通过正确电路和布局设计的类型测试。