This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5941:通道和器件之间的输出电流变化

Guru**** 2559240 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838156/tlc5941-output-current-variation-among-channels-and-devices

器件型号:TLC5941

大家好、

我的客户希望澄清 TLC5941的最大输出电流变化、包括负载和线路调节引入的误差。

1.您是否有任何有关最大输出电流变化的数据?
我之所以提出这一问题、是因为 IO (LC)看起来不包含 负载和线路法规引入的错误。

2.快速确认。  IO (LC)中涉及"器件到器件"和"通道到通道"变化、对吧?

3.如果您没有数据、我们可以通过以下公式估算最大值吗?

ΔIO^范围(480 Ω)=(ΔIO (LC)^2+8 ΔIO (LC3)^2+8^(LC3)^2)^(1/2)=(13.12^2+6^ 2+8 2)(1/2)= 16.5%


下面是我对数据表中每个参数的理解

IO (LC): VO = 1V、R (Iref)= 640 Ω(不包括 Vo 和 Iref 相关性)下的估计输出电流范围

ΔIO (LC0):通道到通道输出电流错误

ΔIO μ A (LC1):器件到器件输出电流误差@ 20mA

ΔIO (LC2): 器件到器件输出电流误差@ 80mA

ΔIO (LC3): 输出电流误差取决于 VCC

ΔIO (LC3):输出电流误差取决于 VO

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

        问题1:您是否有任何有关最大输出电流变化的数据?我提出这一问题是因为 IO (LC)看起来它不包含 负载和线路调节引入的误差。

         通常、负载调节引入的误差与 Vo 值有关。 由于 Vo 的值在不同应用中不同、 因此很难测试所有情况。 因此、数据表中通常提供了固定 Vo 下的最大输出电流变化。

         问题2:快速确认。  IO (LC)中涉及"器件到器件"和"通道到通道"变化、对吧?

         在我看来   、"device to device"和"channel to channel"变体已包含在 IO (LC)中。 由于 TLC 5941的数据表中仅固定了 Vo、因此线路调节可能已 包含在内。  但是、实际意义取决于当时的测试条件。

          Q3:如果您没有数据、我们能否通过以下公式估算最大值?最大误差范围(480欧姆)=(ΔIO (LC)^2+ΔIO (LC3)^2+ΔIO (LC3)^2)^(1/2)=(13.12^2+6^2+8^2)^(1/2)= 16.5%

           如对 Q2的答复中所述、负载和线路调节引入的误差与实际 Vcc 和 Vo 值有关。 请注意、ΔIO (LC3)和 ΔIO (LC4)的单位为%/V、您应根据特定的 Vcc 和 Vo 值计算误差。 ΔVomax IO(LC) max 中已包含线路调节,则最坏的情况应为 IO (LC) max*(1+6%*k Ω)@R (Iref)=640 Ω

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen-San、

    感谢您对此问题的快速响应。

    好的、我了解我们需要更多地查看 Vo 以估算其最大变化。

    然后、快速确认一下、您是否有此器件的任何"通道到通道"和"器件到器件"变化数据?  
    我的客户希望在错误估算开始时知道这一点。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

        为什么您认为数据表第4页中提供的数据 不足以估算最大变化? 您的应用中的输出电流和 Vcc 电压是多少?  客户计划使用此部件的应用是哪种类型? 精度要求如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

        还有其他问题吗? 由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。