This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:24V 10A、您对电子保险丝的建议是什么?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839123/tps25982-24v-10a-what-is-your-recommendation-for-efuse

器件型号:TPS25982
主题中讨论的其他器件:LM5069

您好!

我的客户需要 OCP 解决方案。 24V10A、 请给出您的建议。 谢谢。  

它们的 EE 是伺服的功率级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐英年、您好!

    如果您的标称工作电压为24V、并且预计会有一些变化、我建议使用热插拔解决方案。 推荐使用 LM5069器件。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    感谢您的建议。 是否有集成式 FET 解决方案?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐英年、您好!

    抱歉、我们没有满足24V、10A 要求的集成解决方案。

    此致、Rakesh