This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:有关输入旁路电容器(8.1.2.6输入旁路)的查询

Guru**** 2519570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838847/tps2491-inquiry-about-input-bypass-capacitor-8-1-2-6-input-bypass

器件型号:TPS2491

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS2491并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据数据表 P.18、建议使用 Cin。

但我不想设置输入旁路电容器、因为会出现浪涌电流。  

是否需要输入旁路电容器?

如有必要、建议的电容器值是多少。

在8.2.2.7中、选择 R5和 Cin、建议 Cin 在0.001uF 至0.1uF 范围内。

这是一个设计示例,是否可以在所有情况下考虑。

--  

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shinichi、

    我们建议在热插拔应用中使用10nF 至1nF 的电容。

    这是否仍是您的用例所关心的问题?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。

    我知道、对于热插拔应用、建议使用1nF 至10nF 的 Cin。

    客户关心的是输入电容器的浪涌电流。

    我将与客户分享 Cin 的范围是1nF 到10nF、并检查是否可以接受。

    如果他还有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好 的,新一。