This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92612-Q1:使用6个 LED 驱动灯串

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837497/tps92612-q1-driving-a-string-with-6-leds

器件型号:TPS92612-Q1

您好!

我想知道您是否有一个使用6个 LED 驱动灯串的参考原理图。 LED 的正向电压为1.9V、电源电压为12V。 这将保留0.6V 余量。

谢谢。

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能告诉我 LED 的正向电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我们希望在100-150mA 时使用4-6个 Osram SFH4050。 我们的电源为12V。

    100mA 时的正向电压为1.5V、因此灯串需要9V 电压。

    我担心功率损耗。

    此外、红外照明将用于摄像机夜视。

    PWM 输入是否会打开/关闭 LED、以便可能出现可见的闪烁或调节电流?

    BR

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    1 μ A)℃,条件如您所说(if = 0.1A Vf=1.5V Vsup=12V num of LED=6)、环境温度约为50 μ m

    器件损耗约为0.3W、结的热℃可能为110 μ F

    2)PWM 输入作为输出电流的使能功能。