This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:LP5024

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838724/lp5024-lp5024

器件型号:LP5024

LP50xx 也可以驱动单色 LED 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikael、

       没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx Charles、

    为了确保我们将重新设计一大块 PCB、LP5024可以同时驱动任何颜色的 RGB-LED 或单色 LED?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikael、

      当然。 但是、某些专为 RGB-LED 设计的功能不会用于单色场合。 有关单色 LED 的一些问题、您可以 先参阅此主题(Q2)。 要再次检查、您计划使用此部件的应用是什么类型? 精度要求如何? 如果您提供更多详细信息、我可以检查具体应用的问题。 如果担心隐私问题、电子邮件也是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikael、

        如果 您有任何疑问、可以提供电子邮件地址。 我将通过电子邮件回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    请发送电子邮件至:957040+ti (at) gmail.com

    Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikael、

       我已通过电子邮件发送给您。