This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] CCS/LP5036:如何在五分钟内掌握 LP50xx 器件? 请提供 LP5009、LP5012、LP5018、LP5024、LP5030、 LP5036器件。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837889/faq-ccs-lp5036-how-to-master-lp50xx-device-within-five-minutes-please-provide-the-quick-start-guide-of-lp5009-lp5012-lp5018-lp5024-lp5030-lp5036-device

器件型号:LP5036
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

工具/软件:Code Composer Studio

Q1:当 USB2ANY 模块连接到 LP50xx EVM 时,正确的方向是什么?

Q2:混色的目的是什么? 它与 亮度控制类似吗? 为什么每个 输出通道没有单独的亮度控制?

Q3:如何 使用 LP50xx 器件实现用户定义的动态照明模式?

Q4:如何使用 LP50xx 器件控制 RGB- LED 的色温?

Q5:如何估算 LP50xx 器件的结温?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:当 USB2ANY 模块连接到 LP50xx EVM 时,正确的方向是什么?

       图1显示了将 USB2ANY 模块连接到 LP50xx EVM 时的正确方向。 请注意蓝色块中标记的部件。 有关 LP50xx EVM 硬件设置的更多详细信息,请参阅相应的用户指南。 我在这里提供了一个链接,用于下载 LP5024的用户指南

    图1.

    Q2:混色的目的是什么? 它与 亮度控制类似吗? 为什么 每个输出通道没有单独的亮度控制?

       混色意味着不同颜色可以分解成不同比例的 RGB。  您可以配置 RGB 的比例以获得所需的颜色。 RGB 的比例通过配置每个 R 、G 和 B LED 的亮度来控制。

       PWM 占空比控制与每个通道的亮度有关。 如图2所示、PWM 占空比定义为通过将颜色混合寄存器值(Outx_color)与相关强度控制寄存器值(LEDx_Brightness)相乘获得的乘积。

         实际上、每个输出通道的亮度可由寄存器 OUTx_Color 单独控制。 但是、OUTx_Color 的值将影响 RGB 的比例。 当颜色固定时、使用独立的强度控制(LEDx_Brightness)为每个 RGB LED 模块实现精确灵活的调光控制。 此外、OUTx_Color 寄存器可用于独立调节单色 LED 的亮度。


    图2.

    Q3:如何使用 LP50xx 器件生成用户定义的动态照明模式? 您能否提供示例代码和 Linux 驱动程序?

       实际上、您有两种选择可使用 LP50xx 器件实现用户定义的动态照明模式。

       选项 A:您可以 使用 MCU 或 DSP 等微控制器来控制 LP50XX、从而实现用户定义的动态照明模式。   我在这里提供了下载 示例代码 Linux 驱动程序的链接。

       选项 B:您可以通过 USB2ANY SDK 从 C 程序初始化、设置和播放 LED。 有关 USB2ANY SDK 的更多详细信息、例如代码示例、请参阅 此主题。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q4:如何使用 LP50xx 器件控制 RGB- LED 的色温?

    图3.

       

        让(Φi、yi、i=R、G、B)表示 CIE 1931色度坐标、(k Ωi=R、G、B)表示第 i 个 LED 发出的光的光通量。 (x、y)表示由 RGB-LED 合成的光的颜色坐标。 CCT 表示相关色温。 由于(ΦB、yi、i=R、G、B)的变化相对较小、因此由 RGB-LED 合成的 CCT 可表示为磁通比 Φi μ V/的函数

       因此、您可以根据图3所示的公式通过 OUTx_color 调整 RGB 的比例来控制色温。

    Q5:如何估算 LP50xx 器件的结温?

        由于典型塑料封装中只有很小一部分热能从封装的顶部对流和辐射出去。 因此、如果用户假设整个功率由顶部表面耗散、则 RθJC 计算得出的结温高于实际温度。

        新的热指标 ΨJT 克服了这一 RθJC 的限制。 ΨJT 估算结温。

        有关 PD (功率耗散)的计算、请参阅 此处的培训视频。

        有关 ΨJT 的更多详细信息、 请参阅应用报告《半导体和 IC 封装热指标》。