This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:LM5164最大占空比问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837280/lm5164-lm5164-max-duty-question

器件型号:LM5164

LM5164最大占空比是? 我的设计最小输入电压非常接近输出电压!

谢谢!

王。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    您能否让我了解您的确切频率、输入电压和输出电压条件?

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您可以使用较低的 Fsw 设计电路、最大占空比几乎为100%、因为 Toff-min 仅为50ns。

    输入电压最小值、输出电压和负载电流是多少? 我们可以在 EVM 上验证它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    您是否仍有任何问题?

    如果问题得到解决。 请关闭该主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta  

    应用工程师