This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:使用跟踪来控制电压

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836739/lm73606-using-tracking-to-control-voltage

器件型号:LM73606

我想在可调模式下使用 LM73606、使用跟踪引脚来控制电压。  模拟 PID 回路将设置跟踪电压。  数据表说明了该引脚在启动期间如何获得内部软启动斜坡控制电压。   

我正在寻找有关跟踪电压和 FB 电压之间关系的详细信息。  我希望能够估算给定跟踪电压的预期输出电压。

我订购了评估板。  我将对其进行测试并发布结果。  是否有任何以这种方式使用器件的已发布信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles Gervasi、

    它与 VOUT 的内部或外部软启动比为1:1、您应该会看到 Vout 精确跟踪跟踪您的跟踪电压。 FB 和软启动之间的关系将取决于 VOUT 电平以及 FB 电压的分压比。 我建议您阅读器件 数据表的7.3.7部分

    如果您认为我的回答回答了您的问题、请关闭此主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ankit Gupta92"]

    它与 VOUT 的内部或外部软启动比为1:1、您应该会看到 Vout 精确跟踪跟踪您的跟踪电压。 FB 和软启动之间的关系将取决于 VOUT 电平以及 FB 电压的分压比。 我建议您阅读器件 数据表的7.3.7部分

    [/报价]

    我连接了一个1欧姆负载、并将 FB 网络设置为100k 和100k、从而提供2V 输出。  那是可行的。  然后、我使用一个5欧姆下拉功率电阻器将电源连接到 SS/Tracking 引脚、因为我的工作台电源只提供拉电流而不灌电流。   

    我确实看到了具有跟踪电压的输出跟踪、但它不是很线性。

    V[跟踪]

    V[OUT](输出)

    V[输出、纹波]

    0.0

    0.0753

    0.200

    0.1.

    0.2380

    0.075

    0.2.

    0.4030

    0.025.

    0.3.

    0.5867

    0.020.

    0.4.

    0.7810.

    0.025.

    0.5.

    0.9682

    0.030.

    0.6.

    1.1654.

    0.008.

    0.7.

    1.3634

    0.008.

    0.8.

    1.5607

    0.008.

    0.9.

    1.7483

    0.008.

    1.0

    1.8983

    0.008.

    1.1.

    1.9831.

    0.008.

    1.2.

    2.0108.

    0.008.

    1.3.

    2.0156.

    0.008.

    1.4.

    2.0161.

    0.008.

    1.5

    2.0162

    0.008.

    1.6.

    2.0162

    0.008.

    1.7.

    2.0162

    0.008.

    1.8

    2.0162

    0.008.

    1.9.

    2.0162

    0.008.

    2.0

    2.0162

    0.008.

    2.1

    2.0162

    0.008.

    2.2.

    2.0162

    0.008.

    2.3.

    2.1062

    0.008.

    这是否接近预期?  5欧姆是一个非常重的下拉电阻、我刚才在工作台上遇到过这个情况。  跟踪引脚可提供多大的电流?  使用跟踪引脚上下施加控制环路拨号电压是否合理?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles Gervasi、

    您的跟踪电压和 Vout 值看起来绝对正确。 VOUT 随跟踪电压以2:1的比率线性上升至2V。 一旦 Vout 达到2V、器件将开始跟踪内部 FB 基准、一旦器件达到稳压、跟踪电压的变化将不会影响 VOUT。

    跟踪引脚上的内部电流为2uA (典型值)。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师