This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:3个驱动器并行、传播时间驱动器 UCC21710或 UCC21750

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710, UCC21710-Q1, UCC21732-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838930/ucc21710-q1-parallelisation-of-3-drivers-propagation-time-driver-ucc21710-or-ucc21750

器件型号:UCC21710-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21710UCC21732-Q1

 您好!

我们希望使用 UCC21710驱动器来控制3个 MOS SIC 模块、每个模块1个驱动器。

因此、每个驱动器之间的延迟时间分散非常重要。

 

是否可以对参数 Tpdhl (最小值/最大值)进行精度测量? 
是否可以使用典型的 Tsk-pp? 
 
此致、 

Christophe YVE

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、

    tpdhl 和 tpdlh 的最小值/最大值可在 UCC21732-Q1的数据表中找到、UCC21710-Q1的数据表相同。 它们分别为60ns 和130ns。

    我们不指定 tsk-pp 的典型值、因为通常最大值足以满足设计需求、因此数据表中未给出该值。 对于该器件、典型的 tsk-pp 为15ns。

    此致、

    Audrey