This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:TPS51206 VTT 启动时间

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836944/tps51206-tps51206-vtt-start-up-time

器件型号:TPS51206

大家好、团队、

我收到了客户的问题。 您是否会介意为这些提供支持?

该插座是否具有可缩短 VTT 上升时间的 SS 功能? (在 DS 上看不到 SS 函数)

2.如果没有可控制的功能、是否有办法控制启动速度或者是否有任何具有 SS 功能的备用插座?

P9 (S3)上的最小压摆率是多少?

谢谢、

小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、  

    该器件没有单独的 SS 功能来控制 VTT 上升时间。 典型的 VTT 软启动时间为数据表图28。  

    通过增加更多 VTT 电容、SS 时间可能会更长、因为软启动期间的充电电流将受到限制。  

    S3引脚上没有最小压摆率要求。  

    BTW、客户对 VTT 软启动时间有何顾虑?

    谢谢

    钱  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脱机支持此情况。  

    该员额将关闭。  

    谢谢