This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:LP 引脚响应时间(BQ25150/BQ25155)

Guru**** 2519450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836502/bq25150-lp-pin-response-time-bq25150-bq25155

器件型号:BQ25150

LP 输入对电平变化的反应速度有多快? 具体而言、该引脚是否能够在不进入低功耗模式的情况下可靠地耐受128us 的低电平脉冲?

正如您可能已经猜到的、我计划将 INT 引脚和 LP 引脚连接在一起。 这使我能够在没有 HDI 技术的情况下使用该部件的所有必需功能。

感谢你的帮助。
Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    您是否打算使用 ADCIN 函数? 如果不是、我建议将 ADCIN 连接到/LP、这样您就可以在进入低功耗模式时进行控制。 我假设您不打算使用 Via In Pad。

    您还可以分享您当前的样片布局吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答、Raheem。

    [引用 user="Raheem"]我假设您不打算使用 VIA。

    在细间距部件上、这称为 HDI、其成本是普通 PCB 的10倍、遗憾的是、它是一个断路器。

    [引用 USER="Raheem"]如果不是,我建议将 ADCIN 连接到/LP,这样您就可以在进入低功耗模式时进行控制。[/引用]

    这正是我的想法。 MCU 在1.8V 电压下运行、因此完全处于 ADCIN 引脚的1.95V 绝对最大电压范围内。

    但是、我还想使用 INT 引脚、这很难路由出去。 我的想法是:

    1. 使用 MCU 的内部上拉电阻(100k Ω)启用 LP 引脚。 同时、如果 INT 信号短接到 LP 引脚、则该引脚可作为输入、以检测 INT 信号。 但是、我担心 BQ25150/5会进入低功耗模式。 因此、问题是是否会忽略该脉冲。
    2. 将 INT 引脚连接到 MR 引脚。 明显的缺点是、如果按下按钮、我无法检测到 INT 引脚低电平、但这种情况很少见、因此可以轮询寄存器。 更糟糕的是上拉至 BAT、最大充电电压4.25V 难以连接到 MCU。 如果 PG 引脚对 MR 引脚进行镜像(ICCTRL1:PG_MODE_1 = 2B10)、捕获 μ 128µs 脉冲是否足够快?

    打开标记为粗体的问题。 (很抱歉给您带来了很多麻烦、但我自己无法轻松测试 BGA 器件)

    大家好

    Dennis

    PS:我还附上了布局外观的模型。 最小铜/间隙为0.1/0.1mm。 当然、在最终应用部分中、可能会重新排列一个位。 GND 平面现在缺失、但将添加到最终版本中。 底部的迹线是到 MCU 和按钮的输入/输出信号。

    请注意、此布局显示 INT 连接到 LP、选项2是将 INT 连接到 Mr.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    您可以通过保持/MR 低电平并将 0x36中的 MR_LPRESS_ACTION 位置为 2b01来防止器件进入低功耗模式、以便在仅 BAT 模式下/MR 引脚保持低电平时器件不会执行任何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的答案不会回答任何一个问题。

    与此同时、我通过稍微改变封装、找到了一个不依赖未记录行为的可接受解决方案。

    您可以将此问题标记为已关闭。