This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5170-Q1:当输入电压变化范围(52V 下降至45V)时,LM5170支持降压/升压转换器

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838203/webench-tools-lm5170-q1-lm5170-support-buck-boost-converter-when-vin-is-vary-range-52v-drop-to-45v

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

TI FAE 建议我们使用 LM5170。 但我没有找到任何应用程序来改进它。

仅找到48V 至12V EVM 板。

规格:输入电压源为52V~45V。 输出电压设置为54V。 输出功率为3kW。 输出电流为55A。

您对此应用有什么想法吗? 还是有任何建议?

请给我一个指示灯。

谢谢。

Aska

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aska、

    感谢您提出问题并考虑使用 LM5170。

    您的应用是什么? LM5170旨在用作48V 电池和12V 电池之间的双向电流控制器。 但是、LM5170可以容纳多个应用领域。

    请提供您的应用说明、我可以帮助您指明正确的方向。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    输入源为52V 电池(52V 压降至45V)。 因此、我们需要升压转换器来支持54V (3kW)。

    Q1)我们不需要双向功能。 我们是否可以仅使用 LM5170的升压转换器?  

    Q2)虽然 LM5170应用于升压模式、但我们能否移除 断路器 MOSFET?

    谢谢。

    Aska

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aska、

    请参阅以下我的回答

    Q1)我们不需要双向功能。 我们是否可以仅使用 LM5170的升压转换器?  

    是的、LM5170可用作仅升压器件。

    Q2)虽然 LM5170应用于升压模式、但我们能否移除 断路器 MOSFET?

    是的、可以拆下断路器 MOSFET。 数据表指定了如何连接 BRKG 和 BRKS 引脚、以实现断路器 FET 的运行。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett