This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53318:模式选择

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53513, TPS53318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838466/tps53318-mode-selection

器件型号:TPS53318
主题中讨论的其他器件:TPS53513

是否可以将 MODE 引脚上拉电阻器连接到 VREG 而不是 PGOOD 来选择 FCCM?

在这种情况下、将模式电阻器连接到 PGOOD 不是一个选项-接收 PGOOD 信号的器件只能承受2.5V 电压、因此 PGOOD 上拉电阻器必须达到2.5V。 从5V 到2.5V 的电平转换器也没有任何空间。

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    必须在校准期间将 MODE 电阻器推至低电平、以设置 SS 时间。  一旦 VDD 被置为有效、VREG 将立即为高电平。  对于 MODE、PGOOD 上的2.5V 电压应该正常。  SS 时间结束时、MODE 仅需高于1.3V 才能强制 FCCM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-感谢您的快速回复!

    请验证此帖子: e2e.ti.com/.../2942075

    在这里、我获得了大于2、5V 的指导、以强制进入 FCCM 模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    该帖子是针对 TPS53513的。  对于 TPS53318:

    MODE_ON * FCCM-SKP 1V 1.5 V
    MODE_OFF * FCCM-SKP 0.75 V 1.25V