This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54386-Q1:绝对最大结温和 Theta-jb

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836486/tps54386-q1-absolute-maximum-junction-temp-and-theta-jb

器件型号:TPS54386-Q1

您好、e2e、

你好。

我们有一位客户询问 TPS54386TPWPRQ1的“绝对最大结温”?

它是否与125°C 的最大“工作结温”相同?

此外、他还在寻找 Rθ(JB)结至电路板热阻。 这些参数将用于功率耗散计算。 或者、他是否应该在计算中使用 ΨJB 特性参数? 无论哪种方式,如果我们能同时拥有这两种方式,我们都将不胜感激。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    是的、最高结温为125 C。 这是一款较旧的器件、未列出更新的热参数。  我可以要求他们、但可能需要2-3个星期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的快速响应。
    我将向客户确认他的要求。 他提到、他需要进行功率耗散计算、但我认为他需要两者。 如果客户愿意等待、那么最后一句话仍然是客户。 我会在收到回复后立即通知您。

    再次感谢您的支持!

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    我现在要关闭这个线程。  您可以随时重新打开它。