This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:输出等于输入

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839031/lm5085-output-equal-to-input

器件型号:LM5085

大家好、团队、

我的问题是 :对于 占空比为100%的 LM5085、我想知道在输入电压为22V 的情况下、您是否可以在 MOSFET 上获得22V 的输出电压减去特定的压降。

我需要实现一个输入高于和低于输出但无法承受正常降压/升压的系统。

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian:

    是的,LM5085可以100%,Vin 和 Vo 之间的电压差将是(RDSON+RDS_L)*IO

    谢谢

    李丹尼尔