This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:绝对最大额定值:内部受限

Guru**** 2391405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838236/tps2549-absolute-maximum-rating-internally-limited

器件型号:TPS2549

请告诉我 TPS2549绝对最大额定值的"内部限制"的含义?

如果存在固定电流和温度绝对最大额定值、请一起告诉我。   

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、您好!

    您可以设置输出电流限制是可变的、并且可以 根据连接到 ILIM_HI 和 ILIM_LO 的电阻进行设置。 数据表的第8.3.10节介绍了电流限制特性以及如何计算连接到每个 ILIM 引脚的电阻。

    此外、您还可以参阅数据表中的表2、以了解根据您的器件所处的模式来参考哪个 ILIM 引脚。

    希望这有助于回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam - San

    感谢您的回复、

    我了解电流限制点。

    另一个问题、为什么工作结温被描述为"内部限制"?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    TPS2549具有过热保护功能、可在内部限制结温。

    谢谢、
    Eric