This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:管理3个电源

Guru**** 2535880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100, TPS22933, TPS2121, TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838677/lm66100-managing-3-power-sources

器件型号:LM66100
主题中讨论的其他器件: TPS22933TPS2121TPS2120

大家好、团队、

 我们刚刚向我们的客户展示了 LM66100。

对设置3个电源感兴趣的光标:
1) USB
2) 蓄电池
3) 3) 12V 直流电源

但 LM66100不支持12V 输入。 您是否有此材料12V 版本的计划?
您是否有针对此情况的另一个集成解决方案? 我可以向客户推荐什么?

我还找到了 TPS22933、但它仅支持50mA 的连续电流。 客户至少需要100мА μ A。

BR、
Ilya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    您是否了解过 TPS2121或 TPS2120? 这些小型电源多路复用器具有符合要求的输入电压范围并可提供所需的电流。 对于三个输入多路复用、您将需要其中两个器件和一个用于多路复用的外部逻辑电路。 我不熟悉所需的外部逻辑。  

    此外、我们不会在公共论坛上发布未来计划或路线图信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您提供的信息!
    由于  具有成本/功耗、2个 TPS2121是便携式设备的"超性能"解决方案。
    是否有任何其他 TI 解决方案可用于此案例?

    您是否需要有关此问题的任何其他信息?

    BR、
    Ilya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    我们的产品系列中没有针对这种多路复用情况的集成解决方案。

    可以将12V 电源和 USB 与 TPS2121进行多路复用、然后构建外部逻辑、然后使用 LM66100或兼容的低 IQ 负载开关来多路复用电池输入。