This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915 16S 配置

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838893/bq77915-bq77915-16s-configuration

器件型号:BQ77915

您好!

我计划设计16S BMS。 需要4个 IC 才能实现它。 BQ77915最多支持5节串联电池。  

IC 的配置有问题、如果我使用它、它应该像5S + 5S + 5S + 1S。 但 IC 支持至少3个系列。  

我想将 VC5引脚短接至每个 IC 的 VC4引脚。 那么、我应该将每个 IC 用作4S + 4S + 4S + 4S 配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    对于堆叠配置、我们建议您尝试在每个器件上保留相同数量的电池。 因此、对于您的应用、我们建议在每个器件上使用4节电池、正如您所建议的那样。