This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:BQ25710直通模式

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836569/bq25710-bq25710-path-through-mode

器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件: BQ24780

大家好、团队、

大家好、团队、

客户对 BQ25710直通模式有一些疑问。

他的考虑如下。
输入电压12V
镍氢电池4节(4.8V)
系统电源:12V

Q1) BQ25710直通模式是否支持以下操作?
   当输入电压为12V 时 、BQ25710为系统提供12V 电压、并为 4节 镍氢电池充电。
   当输入电压变为0V (关闭)时、 BQ25710 通过  4节 镍氢电池为系统提供12V 电压。

Q2)当输入电压从12V 变为6V 时 、BQ25710是否可以为系统提供12V 电压?

这可能是一个简单的问题。 请提供建议吗?

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa:
       

      对于 Q1:请确认客户输入 源是否可调。

             如果输入电压源不可调节、我们不建议在 PTM 模式下启用充电。 尤其是在12V 固定输入电压和仅为4V 的电池电压下。 由于在 PTM 下启用充电时、充电电流应为(VBUS-VBAT)/RLINE (Rline 是从输入电压到电池端子的配电电阻)。当 VBUS>VBAT 并触发我们在寄存器(ICHRG)中设置的充电电流限制时、充电电流((VBUS-VBAT)/RLINE)将快速增加、 然后、BQ25710将切换回降压升压模式、将电流平均值调节至充电电流设置。  例如、下面显示的波形。 这只是显示了这个概念、对于12V/4V 情况、我认为情况会更糟。

             如果输入源可针对闪存充电进行调节、则情况将完全不同。

             我们无法将电池电压提升到系统、但我们可以为输入侧执行 OTG。

     对于 Q2: 我们的25710是 NVDC 降压/升压充电器、这意味着最大系统电压比电池充满电的电压高180mV。 您可以考虑将 BQ24780用于您的应用。  

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    申国三

    感谢您的评论。
    我将与客户交谈并再次确认规格。

    此致、
    Akihisa Tamazaki


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我现在将关闭 TT、如果需要、您可以提交一个新 TT。 谢谢。

    此致

    三国