This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:关于 BQ25703A、它不充电。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836075/bq25703a-about-bq25703a-does-not-charge

器件型号:BQ25703A

免费询问 有关 BQ25703A 的问题。

我们使用 RK3399平台、TypeC 接口已通电、且充电 IC 使用 BQ25703A。 在使用本产品时、发现机器未充电。 分析发现电池未充电、电池电压为0V、电池接口插入电池。 发现电池0V 保护触点可以充电。 但是、不充电现象会再次出现。 因此、发现在外设 SRN 和 BQ25703A 电池之间串联的10R (使用0402、1/16W)电阻器存在烧毁现象、并且在烧毁后大约有600R。 请参阅下面的原理图。

检查规格以确定 SRNSRP 引脚用于电池检测、且与充电和放电电流相关。 如果您想咨询、在这种情况下会消耗什么类型的电阻? 此电路上有多少电流? SRN 和 SRP 的工作原理是什么? 。

此外、  您是否在没有充电的情况下遇到过类似的问题、但也希望从经验中学习、希望回答、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
       

       在这种情况下、我怀疑您的 GND SRN 阻抗 可能非常低。 请在下次上电之前检查此 SRN 输入阻抗。

       SRN 和 SRP 是差分电流感应引脚。 它们的输入阻抗应较高。

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、