This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2065D:关于 IEC/EN/UL 62368-1版本2.

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838683/tps2065d-about-iec-en-ul-62368-1-ed-2

器件型号:TPS2065D

大家好、

 

您是否已获得 TPS2065DDBVR 的" IEC/EN/UL 62368-1 Ed.2版"?

如果是、您能否发送此认证报告?

如果没有、您能告诉我们采集时间吗?

 

我们知道该器件具有“UL 列表和 CB 文件号” E169910”。

但是、我们的客户需要" IEC/EN/UL 62368-1版本2"。

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请发送电子邮件至 a0224015@ti.com。

    我将收到一张支票并稍后发送给您。

    对于 TI 的政策,首先单击“已解决”按钮。

    如有、随时与我联系。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv-San、

    感谢您的快速回复。

    我将向您的地址发送电子邮件。

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 无需回复。