请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2065D 大家好、
您是否已获得 TPS2065DDBVR 的" IEC/EN/UL 62368-1 Ed.2版"?
如果是、您能否发送此认证报告?
如果没有、您能告诉我们采集时间吗?
我们知道该器件具有“UL 列表和 CB 文件号” E169910”。
但是、我们的客户需要" IEC/EN/UL 62368-1版本2"。
此致、
Kanemaru