This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2557-Q1:关于电流限制迟滞和保护恢复时间

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2557-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838891/tps2557-q1-about-current-limit-hysteresis-and-recovery-time-from-protection

器件型号:TPS2557-Q1

您好!

您能告诉我电流限制功能吗?

1。  
我想知道从电流限制保护返回时的阈值。
并且 、在返回电流限制保护时、电流限制阈值是否具有迟滞?
如果过流保护具有迟滞、
我想知道最大值、典型值和最小值。

2.  
在检测到 IO 并进入 SW 关闭状态后、
请告诉我 TPS2557-Q1在下降到低于 IO 之后需要多长时间才能恢复。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 有关迟滞值、请参阅数据表的第13页。

    2.由于 REACH 电流限制、开关上的压降将很大、热耗散将很大、这会导致热循环。 在冷却大约20度后、将重新启动开关。 我们也不知道确切的恢复时间,因为它与环境温度有关。 另请参阅数据表的第10页。

    对于 TI 的政策,首先单击“已解决”按钮。 如有、随时与我联系。 或向我发送电子邮件 a0224015@ti.com。

    谢谢。