This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:电源多路复用器开关延迟

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838731/tps2121-power-mux-switching-delay

器件型号:TPS2121

我们在设计中使用电源多路复用器 IC TPS2121。 在测试期间、我们发现在某些情况下多路复用器的功能不是预期的。 请查找具有 problem.e2e.ti.com/.../POWER_5F00_MUX_5F00_TESTCASES.docx 详细说明的附件文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandrashekar、

    我已经查看了所附的文件。 首先、是否可以将 ST 上拉至 PR1? ST 引脚行为将让我们确切了解通道切换发生的时间。 这是一个非常有用的调试工具。

    您能否在案例1中重新获取 PR1、CP2、VOUT (MUX)和 ST 的示波器截图。  

    如果这是不可能的、您能否获取 IN1、PR1、CP2和 VOUT 以及 IN2、PR1、CP2和 VOUT 的示波器截图。

    就情况2而言、 我认为这种情况下会发生的情况是、PR1和 CP2上的电压彼此非常接近、以至于器件会在两个通道之间发生抖动、因为当负载被拉过时、通道上的电压瞬时下降。

    由于此支持非常详细、我们可以从 E2E 转向直接电子邮件支持。 请随时通过 s-dmello@ti.com 直接向我发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已收到您的电子邮件、因此我要关闭此主题。