This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2491:应用手册 SNVA683中关于公式(4)的问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838856/tps2491-question-about-formula-4-in-application-note-snva683

器件型号:TPS2491

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS2491并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

应用手册(SNVA683)中的公式(4)如下所示。  

VOUTcl = Vz2+VD1-VTHQ1

其中❏VOUTCL =钳位输出电压

❏VD1 = D1正向电压@ 1mA

❏VZ2 = Z2钳位电压@µA 20 μ V

❏VTHQ1 = Q1阈值电压

VTHQ1是否应使用实际 FET 值(通常为1~2V)的阈值电压?

还是应该使用 TPS2491 (12 ~ 16V)的栅极输出?

我认为它应该用于 实际 FET 的实际 VTH、对吗?

我想确认一下、以防万一。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

       我们必须在公式(4)中使用实际 FET 的 VTH。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的快速回复。

    我理解有必要将实际 FET 的 Vth 用于公式(4)

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一