This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:端子短路时的输出电压行为

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC256302, UCC28056, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838845/ucc28056-behavior-of-output-voltage-when-terminal-is-short-circuited

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件:UCC256303UCC256302UCC256301

您好!

我是 TI 产品的经销商 FAE。
我有一个来自客户的问题。
如果器件的引脚1 (VOSNS)和引脚2 (ZCD/CS)短路、PFC 电路的输出电压是否会增加?
客户担心、如果 PFC 电路的输出电压升高、输出电容器将被损坏、并且会发生较大的击穿。
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji@PAN、

    如果 VOSNS 和 ZCD/CS 引脚都短路、OVP1和 OVP2保护功能都将失效。 如果与下游直流/直流转换器的 UCC256301/UCC256302/UCC256303配对使用、BLK OVP 功能将启动并切断 RVCC 电源、RVCC 通常用于为 PFC 控制器供电。 这将关闭 UCC28056。

    此致、

    本·洛夫