This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求提供复位 IC 建议和电路设计

Guru**** 2536900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3711, TPS3700EVM-114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838534/asking-for-the-reset-ic-recommendation-and-circuit-design

主题中讨论的其他器件:TPS3711TPS3700EVM-114

大家好、
客户正在寻找用于以下条件的复位 IC。

监控 Vbus (3.69V~20V)电压以确定发送低电压
2.如果 Vbus 大于3.69V、则复位 IC 将输出高电平。
3.如果 Vbus 小于3.69V,则复位 IC 将变为低电平。

您是否会推荐复位 IC 建议以及如何设计电路?

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    我们拥有广泛的欠压监控器(复位 IC)、可满足您的需求。 我们只有少数器件在输入上支持大于18V 的电压。 请推荐使用 TPS3711、这是一款单通道可调监控器、支持1.8V 至36V 的 Vdd 范围。客户可以将所需的跳闸阈值设置为3.69V 或根据需要根据外部电阻器进行设置。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    感谢你的帮助。

    对于3.69检测、您是否担心 R1=2Mohm、R2=280kohm?

    TI store 上似乎没有 EVM。 您对该实验还有其他建议吗? 或其他 EVM 适合本实验、以替代 TPS3711样片?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    我还想问您是否有任何 IQ 问题。 如果不是、我们实际上可以查看整个电压监控器产品系列、并在 Vdd 电源轨上使用电阻分压器。 这将为您提供更灵活的选择和成本。 此外、我建议遵循以下应用手册: http://www.ti.com/lit/an/slva450a/slva450a.pdf 、以便为电阻分压器应用正确选择电阻器。 如果 IQ 不是问题、请告诉我您是否需要其他建议。

    有关 EVM、请在 样片站点上查找 TPS3700EVM-114。 这适用于 SOT-23封装、您应该能够将此 EVM 用于 TPS3711。

    谢谢、
    Abhinav。