This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8555:与 LP8557共用 I2C 总线

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8557, LP8555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838829/lp8555-i2c-bus-sharing-with-lp8557

器件型号:LP8555
主题中讨论的其他器件:LP8557

我们正在设计的器件配置包含4个独立的 LED 驱动器(LP8555*3、LP8557*1全部由 TI 提供)。  我们需要通过 I2C 接口从同一控制芯片控制所有4个 LED 驱动器。  但是、控制芯片只有3条 I2C 总线可用。  因此、我们将评估一个 LP8555驱动器与 LP8557共享同一 I2C 总线的设计可行性。(如下图所示)

控制 IC 是否仍然能够识别连接到同一 I2C 总线的2个 IC (LP8555和 LP8557)、并与每个 IC 进行独立通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

      是的、由于 LP8555和 LP8557I 具有不同的 I2C 地址、因此您可以使用一条 I2C 总线连接这两个器件。

    此致

    肖恩