This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24123:如果电池充满电、STAT1持续闪烁

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838114/bq24123-stat1-blinking-continuously-if-battery-fully-charged

器件型号:BQ24123

您好!

我们将2节电池组连接到 bq24123评估板。
只要电池未充满电、电池检测和充电就会顺利进行。
但是、在充电周期结束时、或者如果连接了充满电的电池、则 STAT1持续闪烁、STAT2关闭。
bq24123技术文档甚至没有说明 STAT1正在闪烁这一事实。
是否有人有解释或解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供至少2个闪烁脉冲的示波器截图、其中显示 STAT1、V (IN)和 V (BAT)?  您的终止电流的值是多少?  如果 ITERM 较高且您的电池电阻较高,则当电池由于 ITERM*电池电压降而未充满电时,充电器可能会终止。  当 ITERM 停止时、BAT 上的电压下降、充电恢复。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff、这是一个很好的收获。
    充电电流检测结束对于我们的电池组而言太高。
    每1.2秒充电一次、因为电池组从未充满电。
    增大 RISET2 可以解决该问题。

    此致。