This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:即使 CTRL 引脚为低电平、也无法完全切断 LED 电流。

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838527/tps61165-led-current-can-not-be-cut-off-completely-even-if-ctrl-pin-is-low-level

器件型号:TPS61165

 大家好。

 我的一位客户正在使用 TI EVM 和他们准备的高亮度 LED 评估 TPS61165。

 在100mA 时、LED 正向电压为5.8V。 TPS61165的输入电压为5.0V。

 他们的问题是、即使 CTRL 引脚处于低电平、LED 灯也会弱。 然后、他们确认 TPS61165未切换。 因此、他们认为照明是由流经以下路径的小电流引起的。

 5V 输入->电感器-> LED ->感应电阻器-> GND。

 他们希望从 TI 获得任何切断 LED 电流以完全关闭 LED 的想法。

 请 给我建议。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

      由于您的输入电压接近 LED 正向电压、因此它可能会弱光。 我建议将输入电压降低至3.3V、这可能会有所帮助、或者通过输出端插入一个电阻器来限制电流。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Sean、

     感谢您的建议。

     作为附加的想法,是否可以应用以下内容 ?

     在 LED 线路中插入一个散射二极管。

     2.向 TPS61165 VIN 侧添加负载开关 IC。

     可以给我建议吗?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

      是的、这两种方法都很有用、但肖特基二极管可能更有用。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Sean、

     感谢你的帮助。

     此致、

     Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

       您可以先尝试肖特基、因为它更便宜。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Sean、

     我明白了。 我将告诉客户首先尝试添加一个散射二极管。

     非常感谢、致以诚挚的问候。

     Kazuya Nakai。