请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A11 可能只需要比500mA @3.3V 输出多一些的电流。
应用是汽车/工业环境中使用需要380mA 电流的900MHz 无线电的远程设备。 使用一个 TSP7A11可能是微不足道的。
您能否并联两个 TSP7A11来提升输出电流?
谢谢、
Brad S.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可能只需要比500mA @3.3V 输出多一些的电流。
应用是汽车/工业环境中使用需要380mA 电流的900MHz 无线电的远程设备。 使用一个 TSP7A11可能是微不足道的。
您能否并联两个 TSP7A11来提升输出电流?
谢谢、
Brad S.