This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53015:此器件是否可实现任何最小输出电压?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838607/tps53015-is-there-any-minimum-output-voltage-that-can-be-achieved-by-this-device

器件型号:TPS53015

您好!

我计划使用 TPS53015获得5V 8A 输出、输入电压范围为5V 至17V。

您能否确认 TPS53015是否符合我的要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS53015的典型关断时间为230ns、开关频率为500kHz。   

    关断时间将限制最大占空比并影响器件可运行的最小输入电压、并将输出调节至5V。

    假设系统中没有损耗且典型关断时间为230ns、则保持稳压的最小电压为5.66V。

    Vinmin=Vout/(1-fsw*toff)

    5V 输入至5V 输出是否重要?

    此致、

    David