This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836851/bq24780s-bq24780s

器件型号:BQ24780S

大家好:

我对 bq2478080有疑问。我们必须使用5m Ω/5m Ω 感应电阻器来实现230W 功率。但是、我无法从具有5m Ω/5m Ω 感应电阻器 的数据表中获取 POMN 增益。5m Ω/5m Ω 感应电阻器的 POMN 增益是什么?期待您的答复。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您将所有配置设置为10mOhm/10 mOhm (默认设置)、但使用5mOhm/5mOhm、则 PMON 电路将计算1/2实际电流、这将得到1/2的实际功率计算。  因此、如果您将器件配置为1uA/W 的 PMON 增益、则会观察到0.5uA/W

    请注意、R_AC 和 R_SR 的唯一推荐(和验证)值为10m Ω 和20m Ω。  而使用5m Ω 电阻器将具有较差的信噪比。

    此致、

    Steve