This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:LM5119:OCP

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117, LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836642/lm5119-lm5119-ocp

器件型号:LM5119
主题中讨论的其他器件:LM5117

Vramp 超过1.2V 并达到1.76V、但工作正常。 如图所示、CH2是输出电压、CH3是 Vramp、超过了 OCP 保护点、为什么它能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我假设 Vramp 是指斜坡引脚电压。  

    OCP 阈值为120mV、这是 CS 和 CSG 引脚之间的电压。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您所说、Vramp 是指斜坡引脚电压。

    我的理解是、当 Vramp 和电压在 CS 和 CSG 引脚之间的10倍超过1.2V 时、保护启动、但 Vramp 超过1.7V 时、电路仍然正常工作、如何理解?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我期待收到您的回复~

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Vout 是否调节为正确的值?

    您可以在 pdf 文件中共享原理图吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出电压正确;

    很抱歉、该原理图不方便分享。

    我的问题是芯片的 OVP 逻辑似乎与 DS 冲突。如何理解这种情况?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能告诉我 Vin、Vout、Ramp 和 Camp 吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只想确认 OCP 条件,请直接回答我。

    当 VRAMP 和 VCS 之和大于1.2V、是或否时、会触发 OCP?  其中 VRAMP 代表斜坡引脚的电压、VCS 代表采样电阻器两端电压的10倍。如下所示:


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5119使用与 LM5117相同的 OC 电路。  

    根据 LM5117数据表第7.3.7节的相关信息、当仿真斜坡信号达到1.2V 时、ON 脉冲将终止。  

    我找到了一个 EVM 并进行了一些测试。 当斜坡引脚电压达到大约1.3V 时、将发生过流限制。 VCS (逐周期限制)范围为106mV 至134mV。 考虑到电流感测增益的变化(典型增益为10)、范围为1.3V。  

    当斜坡电压为1.7V 时、我不知道为什么您的电路板上不会发生 OC。  

    您能否进一步增大斜坡电压以查看是否会发生 OC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我将向您发送一封包含我的电子邮件地址的私人邮件。  

    如果您可以通过电子邮件提供原理图、 我可以检查问题是否与原理图有关。