This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60400EVM-178:电路的 PCB、未采用与原理图匹配的连接设计。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS60400EVM-178, LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838104/tps60400evm-178-pcb-for-the-circuit-not-designed-with-connections-that-match-the-schematic-diagram

器件型号:TPS60400EVM-178
主题中讨论的其他器件: LM27761

 您好!

我代表我的客户发布此帖子、

"我 上周五购买了 TPS60400EVM-178评估板、以应对为我正在设计的测试仪接线的匆忙工作。 我使用滤波器和后置稳压器选项为逆变器组装了它。 此电路的 PCB 似乎未采用与原理 图相匹配的连接设计。 这是评估板的已知问题吗? 电路板上的替代 PCB 看起来是正确的、但逆变器/稳压器不是正确的。"

您会提出什么建议? 这是以前遇到过的吗?

谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我刚才检查了原理图和布局。  我可以看到的唯一问题是原理图中有2个 R10。  100欧姆 R10应为 R11。  您能告诉我具体的差异是什么吗?

    我们还有 LM27761、其中包含一个用于一体式解决方案的反相电荷泵+ LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是-这是客户注意到的问题。 非常感谢您的支持!

    劳伦