This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936EVM:所需输出:18V@3A

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34936, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838567/lm34936evm-output-required-18v-3a

器件型号:LM34936EVM
主题中讨论的其他器件:LM34936LM5176

我计划将评估套件用于18V @3A 输出。 请提供获得所需输出所需的更改列表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Preksha、

    感谢您提出问题并使用 LM34936。

    请查看 LM5176 快速入门计算器。 LM34936和 LM5176具有相同的功能、只是输入电压和封装不同。 本文档将帮助您选择 EVM 上要更改的正确组件、以匹配您的应用。

    谢谢、

    Garrett