This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:TPS2595 OVC 阈值与温度间的关系图

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837135/tps2595-tps2595-ovc-threshold-vs-temperature-graph

器件型号:TPS2595

TPS2595的文档图11中是否有错误?  下面是图11的屏幕截图:

对于所有温度、10mA 曲线低于5.5V。  下面是 VOVC 和 VCLAMP 规格的屏幕截图:

图11是否应标题为"VCLAMP 与温度间的关系"?  10mA 曲线与典型钳位电压一致、而不是过压钳位阈值。  无论如何、我希望如此、因为该图表明、5V +/- 5%电源可能会在更高的电流下被该电子保险丝器件钳位。

VOVC 是否独立于负载电流?  如果不是、存在多大程度的依赖关系?  我不希望该器件在任何负载电流水平下钳制任何小于5.5V 的电压。

谢谢、此致、

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    我下周初会再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您对此进行深入研究。  周末愉快!

    此致、

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我想澄清我原来的帖子中的第二个问题。  我不关心钳位电压是否小于5.5V、我只是不希望它在小于5.5V 的电压上跳闸。

    这会产生另一个问题。  如果器件跳闸至 VOVC 阈值电平、且电流较高时、输出钳位电压降至输入电压以下、何时释放钳位?  当输入电压降至 VOVC 电压以下时?  如果是、有多少迟滞?  我在 PDF 中搜索了" hys "、其中唯一匹配项涉及 UVLO 和热关断。

    此致、

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    "Vovc"是检测到过压的阈值。 检测到过压后、TPS2595会将其钳位到"VCLAMP"。

    根据设计, “Vovc”与负载电流没有太大的变化,但“VCLAMP”取决于负载电流。   

    是的、图11可以命名为"VCLAMP 与温度间的关系"。

    我将很快向您回复您的第二个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    根据设计、Vovc 阈值没有迟滞。 实际上、您可能会看到 阈值不超过几 mV。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    非常感谢您回答我的所有问题。  我对直到现在才作出答复表示歉意。  除了为什么不将迟滞设计为 Vovc 阈值之外、这一切都是有意义的。  如果输入电压处于 Vovc 阈值、它似乎会振荡。  但器件不应在该电压上悬停输入、因此它实际上无关紧要。  我对它的运行方式感到满意、它应该运行良好。  应重命名数据表中的图形、以免像我那样混淆其他图形。  再次感谢您的出色帮助。

    此致、

    Greg