This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944A:TPS25944A 的过流行为

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25944A, TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836906/tps25944a-overcurrent-behaviour-of-tps25944a

器件型号:TPS25944A
主题中讨论的其他器件: TPS25942A

你好

我将 TPS25944A 用作电源管理器件。 我专门选择了 TPS25944A 版本以使用过流关断模式。 数据表中注明了以下语句:

" TPS25942将电流限制为编程的 I (LIM)电平。 TPS25944不限制电流、但在 I (LOAD)> I (LIM)时运行故障定时器。" (SLVSCE9D–2014年6月–2017年10月修订版、第8页、注释(3))

在我的应用中、我将 I (LIM)设置为1.1A。 当我降低负载电阻 (电位计)以产生过流时、 负载电流将限制为 I (LIM)、器件在4ms 后不会关断。

是否需要进一步配置才能使用该器件的过流关断模式?

提前感谢!

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Adrian、

    感谢您的支持!

    您能否进一步增加负载并进行检查。 请与我分享原理图和测试波形。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    感谢您的快速回复!

    我使用电位器不断增加 I_Load。

    达到1.1A 后,I_Load 保持稳定。

    在输出电压降至3V 并保持不变后、负载电阻约为2.6Ohm。

    此致、Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Adrian、

    电流限制响应与 TPS25942A 器件类似。 要进行确认、您能否共享器件上的标记以及下面以红色标记的波形、时间刻度为100ms/div。

      

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    添加了器件标识和波形。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    谢谢你。

    电子保险丝的输入电源电压是否稳定和恒定?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    当 I_Load 从650mA 上升到1.1A 时、输入电压大约下降200mV。 该压降是由电源电压的 PCB 轨道引起的。 除此之外、输入电压看起来稳定且恒定。

    此致、  

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Adrian、

    感谢您的确认。

    其工作方式与 TPS25942A 器件类似。 您是否有当地的 TI 销售人员联系来提交这些器件以用于 FA?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Adrian、

    您是否联系过 TI 销售人员?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    是的、我已将问题转发给我们的 FAE。

    我将在收到更多信息后立即通知您。

    此致

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Adrian、

    我们的 FAE 将进一步跟踪器件变体之间的不匹配情况。

    我要关闭此主题。 如果您看到长时间延迟、请随时联系我们。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    好的、谢谢!

    此致、

    Adrian