This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:TPS6590379ZWSR 采用3.6V 电源

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838707/tps659037-tps6590379zwsr-powered-form-3-6v

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5718

您好!

 在我的其中一个设计中、我使用 TPS6590379ZWSR 为 AM5718供电。 所附为设计原理图

在此设计中,除了 LDOUSB_IN1、LDOUSB_IN2其余电源(Bot LDO 和 SMPS)之外,我将应用3.6V 的输入电源。

对于 LDOUSB_IN1、LDOUSB_IN2、我使用5V 电源。

由于我在3.6V 输入时从 SMPS 生成3.3V 电压,因此它将保持稳定。 在数据表中、我可以看到输入电源3.6V 完全在建议的范围内。

为了确保正常运行、我需要确保在启用 LDOs.e2e.ti.com/.../rr.pdf 之前准备好5V 和3.6V 电压

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    3.6V 足以满足 SMPS 电源轨的要求。 正确、3.6V 和5V 电源轨应在需要启用相应电源轨之前为器件供电。

    谢谢、

    纳斯塔莎