This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837596/bq77915-bq77915

器件型号:BQ77915

您好!

我使用此 IC 设计了15个、一切都正常。

放电期间使用的一个。

电池组电压降至 UV 限值以下、但仍有电流流入负载、1分钟后、其中一个放电 MOSFET 损坏。

我想知道原因是什么以及如何解决这个问题。

随附 e2e.ti.com/.../Vaacu_5F00_Labs.xlspack 的测试报告、请仔细阅读后20个读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gururaj、

    我不确定我是否理解您的要求。 您是否说您的电池发生了欠压故障并且 MOSFET 未关断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shawn

    是的、SIR、DSG 引脚关闭、但放电桥臂 Dint 中的4个 MOSFET 之一关闭了20A 的电流流流过、该特定 MOSFET 的温度升高、并且损坏了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gururaj、

    如果 DSG 引脚被拉至低电平、则器件工作正常。 因此、这必须意味着连接存在问题。 您能否发送原理图以便我查看它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请收集随附的原理图文件。 MOSFET Q3在放电期间出现故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请收集随附的原理图文件。 MOSFET Q3在 dischargee2e.ti.com/.../15shw.pdf 期间失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gururaj、

    我是否可以问您为什么要并联多个 FET? 我们推荐的设计只有一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Shawn

    SIR 最大额定持续电流为50A、因此我们使用了并联 MOSFET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gururaj、

    请确保您在数据表表表8.1中列出的绝对最大额定值范围内运行器件。 如果超出这些值中的任何一个、器件可能会被永久损坏。