This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843:UCC2843输出纹波

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838608/uc2843-ucc2843-output-ripple

器件型号:UC2843

大家好、团队成员

客户正在使用 UC2843、发现纹波较大。 输入:300V,输出:13V/110mA。 发现一些 SW 脉宽变化很大。 但 Vcom 是稳定的。

下面是示波器波形。 请提供帮助。 谢谢。

e2e.ti.com/.../UC2843-Issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiao、

    此帖子 是我通过电子邮件收到的重复帖子。  我稍后将通过电子邮件支持它。

    此致、

    Teng