This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51117:TPS51117可以替代 RT8131B?

Guru**** 2591440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51117, TPS51220A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838584/tps51117-tps51117-can-replace-rt8131b

器件型号:TPS51117
主题中讨论的其他器件: TPS51220A

尊敬的:

我们的客户将 RichTek RT8131B 降压 PWM 控制器用于 IPC 应用。

我们发现 TPS51117 可能可以替代 RT8181B。

e2e.ti.com/.../DS8131B_2D00_00.pdf

还有其他建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已检查、可以使用它。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang

    基于类似的 TPS5 1117、 内部是否可以为 FET 栅极生成5V 驱动器、还可以输出高于12V 的 PWM IC?

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有其他合适的单相 IC、但您可以查看 禁用一个通道的 TPS51220A。