This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:LM5164Q1软件停止

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838643/lm5164-q1-lm5164q1-sw-stop

器件型号:LM5164-Q1

你好。

目前、我们正在考虑 LM5164Q1。

正常工作技术规格
输入:16V 至32V
最大稳定负载:400mA
输出电压:5V

它的工作没有任何问题。

使用负载突降和错误检查运行情况。
规格
输入电压:60V
输出电流:输出5V 1.5A (使用电子负载)

此时、它不会过流、但会停止。
附件

我不理解原因。 是因为过热保护?

您还可以提供电路图和图案图。

请告诉我原因和对策。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../LM5164Q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 当器件在60V 输入电压、5V 输出电压、1.5A 输出电流下工作时、IC 将变热。 如果结温过高、则会进入过热保护、且 SW 停止。 冷却后、它将再次工作。