This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式直流/直流转换器器件建议

Guru**** 2945400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838189/isolated-dc-dc-converter-part-suggestion

主题中讨论的其他器件:UCC28251

您好!

需要根据以下规格为隔离式直流/直流转换器应用选择合适的器件。

以下是2种型号:

1) 1)输入电压60V~90 VDC、输出13.5V、功率500~600W

2) 2) Vinput 60V~90 VDC、输出12V、功率200~250W

请建议合适的器件(也建议使用符合汽车标准的器件。 (如果可用)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    UCC28251是半桥控制器、可支持两种应用。

    BR、

    云生