This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24157:VBAT 电压不稳定

Guru**** 2553830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835996/bq24157-vbat-voltage-is-unstable

器件型号:BQ24157

当电池放电至自动关断状态(软件设置为3.4V 关断状态)时、测得的 Vbat 电压约为3.3伏、并休息1-2天。 然后测量 Vbat 电压。 发现电压降至2.9V 或3.1v、然后插入 USB 进行充电。 发现存在概率充电故障(约为0.009A)。

进行了实验测量:拔下电池、插入 USB、仅测试 Vbat 电压3.54ve2e.ti.com/.../bq24157_2D00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    这可以在我们的 EVM 上重新创建吗? 我担心 CSIN 和 CSOUT 之间没有感应电阻器、如典型应用电路中所示。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我一段时间没有听到你的反馈。 如果您有任何疑问、请告知我们、否则我将关闭此主题。

     

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Ricardo:

           我向客户提出了您的建议、但客户从未回复过我。  此问题可以解决。 谢谢你

    谢谢、

    JackSu